This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:OPA376

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491977/opa376-opa376

器件型号:OPA376

工具与软件:

关于 OPA376将差动放大器(增益2)与5V 电源搭配使用、如果功耗随温度或其他因素大约变化了几个百分点、那么输出是否应该考虑通过改变功耗来改变?   

我在您的数据表上看不到任何数据。 我赞赏您是否能够通过更改电源来回答如何更改输出?

谢谢、 此致、

Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石黑山

    我相信您需要的参数是 PSRR (电源抑制比)、它指定了输入失调电压随电源变化的变化量。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 因此有一个表格显示 PSRR 为5uV/V @ 25°C 和5uV/V @温度。 因此、如果功率变化了10%、则两个值将分别发生变化(5uV 时的10%)。  那么输出将根据增益(x 2)更改。 因此、通过量化输出端的功率来计算总漂移、可以计算为[(5uV/V x 5V (功率) x 10%(@25°C)+ 5uV/V x 5V (功率) x 10%) x 2]=  2.5 + 2.5 = 5uV。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石黑山

    5V 的10%为0.5V、0.5V * 5uV/V = 2.5uV 输入参考的 Vos 更改。

    差分放大器信号增益为2、使运算放大器的环路增益(也称为噪声增益)为3。 2.5uV * 3 = 7.5uV 输出端的典型变化。