This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:TDM 模式没有声音。

Guru**** 2791355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492045/tad5242evm-k-no-sound-in-tdm-mode

器件型号:TAD5242EVM-K

工具与软件:

USB 音频无法正常工作、没有声音。
用户指南中将显示"USB 音频接口的默认设置为32位帧大小、48kHz 采样率、BCLK 和 FSYNC 比率为256、格式为
多媒体多路复用(TDM)。  我确认了 AC-MB 生成的时钟和数据会输入到 IC、并确认 IC 硬件配置正确。
导致问题的原因是什么?

有关上述情况的更多信息、在目标 TDM 模式下以4.7K Ω 对地短路时没有声音、在 目标 I2S 模式下、仅在 Out1通道对地短路 时产生声音、在  目标 LJ 模式下以22K Ω 对 AVDD 短路时、仅在 Out2通道中产生声音。
我使用1kHz 正弦波对其进行了测试。