This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:请提供 FDM (完全材料披露)信息

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492008/ina231-please-provide-the-fdm-full-material-disclosure-information

器件型号:INA231

工具与软件:

根据 客户的要求、我们需要提供  以下材料的 FDM (完全材料披露)信息。 请协助 处理此事。

INA231AIYFFR


希望您的反馈,谢谢。请与我签约,我会向您发送以下表格。我的电子邮件:linyuejiao@leedarson.com。

FDM  (完全材料披露):

子项目标识
物料ID μ A
长描述 μ A 子零件权重
部件重量(mg)μ
质量单位(单位) 均质材料
均质材料 μ A
(__LW_AT__说明属于SubItem的哪个部分
)μ A
Homog. 重量
均质材料重量 μ A
质量单位(单位) 物质
物质(化学式)μ A
CAS 编号
CAS 
物质重量
物质重量(mg)μ
质量单位(单位) 物质浓度(PPM) 适用的 RoHS 豁免 提供反馈意见
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=INA231AIYFFR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josie:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正如 Clemens 所指出的,所有这些信息都可以在线获得。

    转到 此处的 INA231产品页面

    再进行点击 订购和质量 ...

    滚动到表的最右侧、然后单击 查看或下载 在  质量、可靠性和封装信息  您感兴趣的特定产品的列...

    这将使您转至"Clemenss"报告、该报告将您直接链接到您要查找的所有信息。 您还可以下载.xls 或 PDF 格式的信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis