This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:电流输出未跟踪输入电压

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489194/xtr111-current-out-is-not-tracking-voltage-in

器件型号:XTR111

工具与软件:

我正在使用由 ESP32微控制器控制的 PWM 信号、通过简单的 RC 滤波器设置 VIN。  我已经能够监测 PWM 信号和 VIN 电压、一切都跟踪良好。  当我调节 PWM 的占空比时、我在 VIN 处得到合适的电压-在0 - 3.3VDC 之间相应地缩放(请参阅原理图)

我的问题是、无论 VIN 的电压设置为多少、在 VLOAD (应为 ILOAD)处通过万用表测量的电流看起来都不会变化。  我已经尝试使用100欧姆串联 负载电阻来测量电路中的电流、万用表设置为测量直流电流(串联负载电阻器未在上方显示)。  我期望在 VIN 范围内获得4 -20mA 输出。  然而、输出电流似乎始终保持在大约39mA、尽管我不认为这应该是可能的。

寻找可能发生的情况的指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    感谢您在 e2e 上发帖并欢迎观看

    请为我确认以下内容:  

    1. 施加到"4-20 PWM"的电压是多少? 我了解到器件的引脚6正在接收0V 至3.3V 的电压。  
    2. 施加到"VIN_5-24V"的电压是多少? 如果电压低于8V、则 XTR111建议的最小电源为8V。  
    3. 当输出电流测量39mA 附近时、OD 和 EF 上的电流是多少?  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、

    1.施加到4-20 PWM 的电压是来自 ESP32微型器件的0 - 3.3 VDC PWM 信号。  在0%占空比时、引脚6上的电压为0V。  在100%占空比时、引脚6上的电压为3.3V。  由 R34和 C29组成的 RC 滤波器在0 - 100%范围内的占空比和电压之间建立了直接关系:0 - 3.3V 范围。

    2.作为 VSP 施加的电压为24VDC。

    3. OD 通过 DIP 开关对地短路、因此为0V。  EF #正在由微控制器读为高(1)。  我没有实际测量 EF 编号。  我使用了通过读取 ESP32上 EF 连接了 ESP#的引脚而返回的值。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、

    一些可能有用的附加信息。  我尝试了另一个原型、一开始一切都正常。  我根据我提供的 PWM 输入获得了合适的4 - 20mA 输出。  但是、经过大约一个小时的测试后、电流输出突然变为33mA。  我只注意到这一点、因为输出正在馈送测试 PLC 4 -20mA 输入、而电流读数已固定、但没有移动。  我已与 PLC 断开连接、并使用万用表监控电流、那时我读取了33mA。  发生"故障"时、我唯一做的事情就是将24VDC 电源调整为23VDC、以查看它是否对4 -20mA 输出产生影响。  不幸的是、我从不需要读数、因为在调整电源时部件发生故障。  微控制器继续将 EF 引脚读取为高电平。  写入此代码后、我曾尝试在4 -20mA 线路上获取一些额外的读数、由于某种原因、它现在读取1.6mA、无论我在 PWM 线路上放置什么、都不会移动。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这种行为听起来好像发生了一种电流限制情况。 我附上了我指的数据表部分。  

    1.6mA 现在是它输出的全部了? 这是否仅在下电上电后才发生? 在这种行为前后、您是否看到静态电流的变化?  

    我想知道电源上是否出现了一些问题、例如巨大的瞬态尖峰、是否可能会导致这个问题。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天上午、我从器件中根本找不到任何电流输出。  将24VDC 电源的输出从24VDC 调整为23VDC 时出现问题。  电路在调整时通电。  我没有密切监测静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我返回到正常工作的原型机以便继续进行测试。  输出对 PWM 输入的跟踪非常好地进行了近一个小时、然后我开始注意到输出上出现了负偏移。  当我向 XTR111输入一个3.3VDC 信号时、电流不再是20mA。  它已降至19.84mA。  我的电阻器全部是0.1%。  不清楚该失调电压漂移是否与上述问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我详细介绍了您选择的外部 PMOS (DMG2305UX-7)。 我看到 Vgs 是 ±8V。 低于 我们在数据表中提到的±20V 的建议 Vgs 限制如下:  

    长时间暴露在高于预期的栅极电压下、PMOS 很有可能损坏! 这可能解释了您在输出中看到的行为。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert。  我将更改 FET。