This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321的输出摆幅余地到 V+

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM358, TLV9301, LM2904B, LM358B, LM321LV, LMV321A, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491803/lm321-lm321-output-swing-room-to-v

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: LM358TLV9301LM2904BLM358B、、 LMV321ATLV9001

工具与软件:

尊敬的专家:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户使用 LM321和 LM358实现差分放大器电路。 由于其输出无法摆动到 V+、因此客户需要了解 我们可以提供的可保持电路作为线性放大器工作的最大输出电压。 您能帮助说明一下价值吗?

此致、

Evan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    [报价 userid="577150" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491803/lm321-lm321-output-swing-room-to-v 由于它的输出无法摆动至 V+、客户需要知道 能够保证电路作为线性放大器工作的最大输出电压。 [报价]

    下面介绍了如何最大限度地提高运算放大器线性区域中的输出电压摆幅。 请记住、基准电压节点必须能够拉取和灌入电流、这就是我添加其他运算放大器的原因、并且其输出电压需要放置在3.3VDC 的中间轨中。  

    e2e.ti.com/.../LM321-CS-DA-03242025.TSC

    请注意、推荐将该器件替换为 TLV9301、LM358B 或 LM2904B。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示的不是 LM321、而是 LM321LV、LM321LV 具有轨到轨输出。 如图6-6所示、如果负载不是太高、几乎可以达到电源轨。

    (您也可以使用 LMV321A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    正如 Clemens 指出的、运算放大器为 LM321LV。 我重新仿真了 LM321LV。 如果 Rload 或 RL 为近似值、则输出似乎为 RRO、大于10kΩ。  

    (早期,我采用了查询标题建议的运算放大器)。  

    e2e.ti.com/.../LM321LV-03242025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你的答复,但我有点困惑,请你进一步帮助它。

    1.您说 LM321LV 具有轨到轨输出。 但我看到它在数据表中未标记为轨到轨输出。

    LM321LV、LM358LV、LM324LV 行业标准低电压运算放大器数据表(修订版 E)

    2.关于产品说明书 VOH 和 VOL、如何理解参数呢? 您能给我介绍一下这些参数的详细测试电路吗? 我不知道 RL 在测试电路中的位置、

    3.相对于电源轨的电压输出摆幅意味着。 我还参考我们的轨到轨输出放大器、例如 TLV9001、它使用另一个参数来表示输出摆幅能力、如何理解该参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢仿真。 基于模拟电路、Vadc = 50*Vin+Vin Vref。 假设 Vin = 0.75V、Vadc = 39.15V、为什么它不符合仿真波形?

    此致、

    Evan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    VIN = 0.75V、差分输入(拼写错误? 应为 mV?) 我猜它是0.75mV(Vadc >> 3.3VDC,这是不可能的)

    差分放大器增益:50V/V

    Vref = 1.65V 直流

    Vos 高达 +/-5mV_max (请参见输入)、Vos =+/-0.25V

    VOUT = 50*0.75e-3 + 1.65 ±0.25 = 1.6875V ±0.25、最高 Vadc = 1.9375V

    仿真表明、它的典型值接近1.84V。 手工计算和仿真结果非常接近。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LM321LV 确实具有轨到轨输出(图6-6中的拉电流曲线被错误地偏移了1V)。 我猜想数据表中没有提到它、因为该器件是 LM321的低电压替代产品、LM321在提供电流时具有非常弱的输出。

    2. RL 连接在输出端和接地端之间、如上表所示。 它只是一个小负载。 (  对  VOL 和 VOH 使用不同的 RL 、仅用于与 LM321数据表中的相同规格进行比较。)

    对于  VOL、摆幅为 VO −V−。 对于 VOH、摆幅为 V+−VO

    LMV321A 具有更有用的数据表规格(据我所知、至少在一些晶圆厂中、使用与 LM321LV 相同的芯片)。