This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:INA818

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490113/ina818-ina818

器件型号:INA818
Thread 中讨论的其他器件:INA823

工具与软件:

您好!

我需要一个差分转单端转换器。 输入信号具有1MHz 带宽和 A Vcm=1.65V、Vmax 3V、Vmin 0.5V。

输出连接至 uC 的 ADC、电源3.3V。

感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该电源是3.3V 的单电源轨吗? INA 需要连接到3.3V 和接地吗?  

    您是否要将增益设置为1?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是3.3V 和 GND。 单位增益。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HD、  

    我建议 根据上述要求尝试使用 INA823 (INA823数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley 您好!

    好的、谢谢提供的信息。

    同时、我也找到了您建议的相同产品。

    它似乎是一款好产品、但它是 TI 目录中唯一满足所有要求的 IC。 我还试图寻找其他制造商的可能替代方案、但没有成功。 此时此刻,我必须要问你。。。 是否可以了解此产品的生命周期? 它还将产生多长时间,只是为了做出一些未来的预测。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    很高兴听到-如果您对 INA823的实现有任何问题或其他应用问题、请告诉我们、我们很乐意提供帮助!  

    TI 的产品生命周期通常为10-15年、并且通常更长、我们的产品页面将掌握有关产品当前状态的最新信息。  

    请 在此处查看我们的产品生命周期政策: 产品生命周期|质量政策与规程|德州仪器 TI.com

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    感谢您的支持。

    此致、

    HD