This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:使用 INA851驱动 ADS124S08

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA149, ADS124S08, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490353/ina851-driving-ads124s08-with-ina851

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、INA149、INA333

工具与软件:

您好!

我想使用 INA851设计电流检测电路。 我需要以差分方式将分流电阻器端子连接到 INA851以实现噪声抑制。 此电路将有4个。 因此、我计划使用 ADS124S08、因为我需要至少有4个差分通道的高精度 ADC。

您能否为此提供相关设计建议、例如滤除 ADS124S08输入、INA851输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bekir、

    我有一系列问题可以帮助我们设计所提议的电路。

    并联问题

    1. 分流器放置:您是要进行低侧电流感应、还是要进行高侧电流感应?
      1. 如果这是高侧感应、您的负载电源轨的电压是多少、请注意 INA 的电源轨必须高于负载电源电压、才能正常用于高侧感应。
    2. 您使用的分流器尺寸如何(可以接受的分流器功耗大小)
    3. 您所感应的电流范围是多少?

    INA 问题

    1. 提供了哪些电源轨? 根据高侧与低侧检测、您可能需要调整它们。 如果您正在进行低侧检测、对称分离电源将是最佳选择。
    2. 您感应的是单向电流还是双向电流?
    3. 您需要检测多快的电流变化? 这将决定 INA851输入滤波器的截止频率。

    ADC 问题

    1. 您是否需要同时感应全部4个通道? 您所选择的 ADC 具有多路复用输入、因此一次只有一个输入差分对处于活动状态
    2. 您需要每秒多少个样本? (或者、您的等效位数是多少)
    3. 您使用 ADC 的电源电压是多少?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    我们设计了一套适用于四节太阳能电池的电流检测系统。 每个太阳能电池都充当自偏置电流源。 100 mΩ 精密分流电阻器直接放置在每个太阳能电池上。 感应配置为浮动差分感应。 分流器未连接到系统地。 检测到的电流是单向的、因为太阳能电池仅在一个方向上生成电流(暴露在光线下时)。

    预期电流范围为0至800 mA。 在最大电流下、分流器上的压降为80mV。 该范围将映射到0至1600W/m2的辐照度范围。 功耗约为64mW、这对于该应用来说是可以接受的。

    系统不需要快速响应时间。 从所有4个太阳能电池测量的辐照度每秒通过使用 MODBUS RTU 协议的 RS485发送到接收器一次。

    可以根据所选的元件配置电源轨。 我们目前正在考虑将±2.5V 分立式电源用于 ADC。 由于不需要同步采样、因此多路复用 ADC 是可以接受的。 我们更倾向于使用16位或更多位的 ADC 来实现高分辨率和精确的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bekir、

    很抱歉耽误你的时间。 根据每个信号处的共模、您可能需要添加一个差分放大器作为前端、以将电压恢复到适当的域中。 INA149是专门为此而设计的。

    与上述概念类似、但它们不是将 INA 的输入放置在太阳能电池上、而是放置在每个太阳能电池的分流电阻器上。 每个 INA149将抑制每个电池板的共模电压、然后仅将差值作为低压输出通过。

    /-2的电源轨。 5V 电压可实现各种器件选择、只需确保处于器件的有效共模范围内即可。 不过、您将无法使用 INA851、因为它需要+/-4V 的最低电源电压才能工作。

    由于信号的高电压共模部分可由 INA149移除、因此您也许能够使用 INA333、这是一个低电压仪表放大器。 遗憾的是、我们没有低电压差分输入、差分输出仪表放大器、但您可以对 ADC 使用伪差分输入。

    如果需要 ADC 的差分输入、您可能需要提供额外的电源轨来适应 INA851。

    此致!
    Gerasimos