This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:设计评审

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487399/xtr111-design-review

器件型号:XTR111
Thread 中讨论的其他器件: OPA145

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已将 XTR111芯片用于4mA -20mA 电流电路、该电路中的电流由 MCU 通过电压跟随器进行控制。 我们请您验证设计、并告知我们是否需要进行任何改进。

谢谢

散列 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    当然可以! 如果有的话、还需要发送原理图和布局。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C134的用途是什么? 100000 pF 的容性负载将使 OPA145振荡(见图6.27)。 您是否认为 DAC 或运算放大器会增加噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们放置了电容 C134来抑制噪声。 可在测试期间使其变为 DNI。

    谢谢  

    散列 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么噪声? 如果您预计会有噪声、为什么不对运算放大器的输入进行滤波呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我还有几个问题要补充:

    • XTR111输入的预期输入电压范围是多少?  
      • 现在、我的计算表明您想要 Vin = 0.6V 以获得4mA、Vin = 3V 以获得20mA。
    • 您是否计划使用 XTR111的稳压器为任何外部电路供电?
      • 我没有看到任何与之连接的器件。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    • XTR111输入的预期输入电压范围是多少?  
      • 现在、我的计算表明您想要 Vin = 0.6V 以获得4mA、Vin = 3V 以获得20mA。:-  是的、这是正确的  
    • 您是否计划使用 XTR111的稳压器为任何外部电路供电?
      • 我看不到任何与它相关的信息:- XTR11输出连接到一个接头以连接外部传感器。  

    谢谢  

    散列 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    电容器 C134是 XTR111的去耦电容器。

    谢谢  

    散列 R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我没有更多的担心从我身边!  

    此致、

    Robert Clifton