This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:TL071IDR

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492065/tl071-tl071idr

器件型号:TL071

工具与软件:

您好!

我对 MPN:  TL071IDR 的 X 射线有疑问 。 为什么 相同的 COO 马来西亚不同?  

MPN: TL071IDR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josie:  

    Unknown 说:
    为什么 它们对相同的马来西亚 COO 有所不同?  [报价]

    由于最近发生了重大变更、产品中发布了一些 PCN。 较大的 Si-Die (右侧)可能是使用旧制造厂制造的、左图中的一个可能是由新制造厂制造的。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20230627002_20230627185552211.pdf

    这些是等效器件。 由于两款产品都有现货库存、我猜您从采购时就收到了新旧两款晶圆厂的产品。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们注意到裸片 ID 也不同。 您可以帮助检查并确认吗?

    MPN: TL071IDR     

    DC2330、裸片 ID 5928

    DC2322、DIE ID 1995TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josie:

    这两种芯片都是 TL071IDR、但正如上文提到的、Raymond 所说、这些芯片都是在不同的工厂制造的。 芯片 ID 中的差异是由裸片修订导致的-这会显示在 此处随附的 PCN 中

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!
    嘉莉