This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:参考设计:TIDA-01352

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, TX75E16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489221/tlv171-ref-design-tida-01352

器件型号:TLV171
主题中讨论的其他器件:TIDA-01352TX75E16

工具与软件:

您好!

设计指南(TIDUCD8.pdf)第17页的图14:400W 连续、可扩展、+/-2.5至+/-150V 可编程超声波电源参考设计(VOUT)中提供了 VCON-P1 (V)和 VCON-A1 (V)表格;其中显示、VCON-P1-150V 时 VOUT、VCON-A1为5V。   

当 VCON-P1 = 150V 时、VOUT A1是否应该为4.83871V (=150*10K/310k)?  谢谢。

此致、

Mark Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    当 VCON-p1=150V 时、VCON-A1应该是4.83871 V (=150*10K/310k)吗 VOUT?

    是的、您的计算正确。  TLV171UDBVR 引脚3处的分压器为(10/310)* 150 = 4.83871V、U2电路为积分器

    但 VCON-A1由 DAC 控制、DAC 定义为5V。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。  

    图14中、当 VCON-A1=100V 和50V 时、VCON-A1= 3.22581V 和1.6129V 是由什么原因造成的 VOUT?

    此致!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    这些是基于图14计算的分压器值。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Rayond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayond:

    感谢您的答复。  这是回到我原来的问题: 当 VCON-P1 VOUT = 150V 时,VCON-A1应该是4.83871 V (=150*10K/310k)?

    您的计算也显示了这一点、正如您在深蓝色区域展示的那样。  因此、图14表中的5V 是不正确的、对吧?

    此致!

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    [报价用户 id="646851" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489221/tlv171-ref-design-tida-01352/5728543 #5728543"]因此图14表格上的5V 值不正确、对吗?

    我已经向您展示了如何计算电压。 这是一个比较器电路、并且 VCON-A1由 DAC 控制。 如果设计旨在关断 Q4、则5Vdc 正确。 您必须查看电路的环境。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    此参考设计对于反馈电路、在 Vou-P1 = 50V、100V 时用作反馈、而在150V 关断 Q4时、打算采用什么设计?

    此致!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    请阅读应用手册和设计要求。 我不知道设计的目的是什么、因为我们的团队没有推出该应用程序。 注释。  

    下面是电路的工作原理。 请参阅仿真

    e2e.ti.com/.../TLV171-comparator-03242025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我在学习了应用手册后提出了这个问题。  

    您可以与撰写应用手册的人员联系、或者将我的问题传递给团队吗?  谢谢。

    此致!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

     TIDA-01352似乎由医疗团队提供支持。 我会将您调到支持部门。  

    请记住、上述电路是比较器、并且我已经向您发送了仿真文件、您应该在比较器输入端进行四舍五入、然后计算出输出何时被激活或停用。   

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    很高兴在这里与您进行电子会面。

    1.为您的初始问题。 有。 您是对的。

    2.在超声成像应用中,发射器通常是5级或3级发射器。 让我们来看看 TI 的典型五级变送器。 器件型号为 TX75E16。 它是一个5级变送器、最大电源电压为100V。 然后通常、5级为-100V、-50V、0V、50V、100V。 这就是设计人员在应用手册中显示50V 的原因。 有关详细信息、请参阅 TX75E16数据表。

    这里的 U2和 U5A 是误差放大器。 由于误差放大器的直流增益是无限大的、因此输出电压的样本将等于外部控制电压。

    希望它对您有所帮助。 谢谢。

    此致、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    很高兴与您进行电子会面。  感谢您发送编修。

    此致!
    标记