This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:有关 OPA392的 PSpice 模型的问题和请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491422/opa392-question-and-request-about-pspice-model-of-opa392

器件型号:OPA392
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!  
这是三星电子的李光耀。

我想询问一下 OPA392的 PSpice 模型。

(详细问题和请求)

1.我从 OPA392 & LTspice 模型获得的开环相位响应(尤其是1MHz -50MHz)与数据表图6-9中的开环相位响应大不相同。

2.我想问问、OPA392的 PSpice 模型是否是准确的模型。

3.如果你想得到我的 LTspice 仿真文件,请告诉我你的电子邮件 我将向您发送我的 LTspice 仿真文件以进行交叉检查。

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwonjoon

    很遗憾听到您的仿真问题。  尽管我无法为您解决 LTspice 仿真问题提供帮助、但您是否有机会在 TINA 中进行仿真? 很多时候,模型是兼容的,但我们主要是在我们的平台测试。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Chuck Sins、
    这是李源俊。

    对此造成的不便、我深表歉意。
    如您所述、我将在 TINA-TI 环境中检查 OPA392的 TINA-TI 模型。
    如果模型和数据表之间存在差异、我会告知您。

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck Sins、
    这是三星电子的李光耀。

    我已经在 TINA-TI 环境中检查了 OPA392 TINA-TI 模型的开环增益和相位响应。
    然而、TINA-TI 模型的开环增益和相位响应与数据表中的开环响应不同(尤其是-50MHz 图6-9的1MHz 增益和相位响应)。

    您能否尽快改进 OPA392的 MHC (模型-硬件相关性)?
    (我们的 OK2FAB 到期日期为3/28、OPA392数量远远超过3ku)

    (原理图)
    1.简单模拟缓冲放大器 已使用单位增益反馈配置、但在反馈路径中插入了电感器(10000TH)和电容器(1TF)。
    VCC = 5.5V、VIN (+)= 2.75V、VCM = 2.75V、Zload = 10k Ω|| 100pF。

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwonjoon Lee、

    最终电路不会在开环中使用。 您计划如何使用运算放大器?

    他们看起来和我一样。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron Michallick、
    这是李源俊。

    双反馈模拟缓冲放大器。 已使用 OPA392实现。
    如您所述、OPA392已与反馈配置一起使用。

    在我看来、开环相位响应中的高频负零点尚未建模。
    因此、开环相位响应的相位增量(在30MHz、-50MHz 处)未反映在模型中。
    此外、数据表中的相位裕度约为60度、而仿真的相位裕度约为45度。

    上述差异会影响双反馈模拟缓冲放大器的稳定性、这一点我很担心。

    我想要求改进 OPA392的 MHC (模型-硬件相关性)。

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwonjoon Lee、

    双反馈模拟缓冲放大器

    就像这样?

    因此、开环相位响应中的相位增加(位于30MHz -50MHz 处)

    这些频率超出运算放大器带宽。 由于测试设置缺陷、它们在 DUT 内和外部都可以非常灵活地变化。 我怀疑这一点很重要。  

    我想申请改进 OPA392的 MHC (模型与硬件的相关性)。

    很难调整该模型中的所有交流参数、它们之间相互作用。 他们尽了最大的努力。 因此不会发生这种情况。