This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:使用 INA238AIDGST 进行设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492227/ina238-designing-with-ina238aidgst

器件型号:INA238

工具与软件:

团队成员、您好!
我们为其中一个应用使用电压监控器 INA238AIDGST。

ALERT 引脚的说明如所示 开漏警报输出、默认状态为低电平有效。

这是否意味着 ALERT 引脚始终处于低电平、还是始终处于高电平、只有在发生警报事件期间、该引脚才会变为低电平。

我们的系统中有2个 INA238AIDGST、我们可以将两个 IC 的 ALERT 引脚连接在一起并连接到 MCU 的中断引脚吗?



正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当发生不良事件时、ALERT 输出变为有效、即低电平;请参阅第7.3.6节。 可以将开漏低电平有效信号与上拉电阻器相结合。

    (ALERT 引脚的极性可通过 APOL 改变。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    Sv、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    感谢您的答复。

    数据表中提到了它、默认状态为低电平。

    通常、低电平有效意味着只有达到阈值时它才会变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、数据表未显示"默认状态为低电平"。 其中注明"默认状态为低电平有效"。

    APOL 位选择引脚是低电平有效还是高电平有效:

    APOL = 0:通常为高电平、但活动时为低电平(这是默认的 APOL 值)
    APOL = 1:通常为低电平、但是激活时为高电平