This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:内部结构

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488902/lm393-internal-structure

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问 LM393-P PCN 是否会更改内部结构? 尤其是红色框中的内容。 PCN 文档中没有提及。 您能帮忙检查一下吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件都在切换到新裸片。

    详细信息、请参阅 LM393应用设计指南的第3部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    是的、正如 Clemens 提到的、最终所有器件都将是具有 Q15钳位的 TiB 器件设计。

    生产测试仍将分离保证的规格、但它们都是同一个裸片。

    LM339系列应用手册中对所有内容进行了介绍:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    否、我的问题是我们是否更改了 PCN 器件的内部结构? 或补充说明一下。 客户需要检查此项以通过流程。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    有。 TiB 内部结构(模具)是一个较新的,现代设计比50多年的旧 JI1模具。

    我们删除了所有"旧"图、因为"旧"J1裸片已不再投入生产。

    "全新"内部原理图现在具有额外的增益级和 Q15钳位-如应用手册中所示-以便更好地反映现在市场上的芯片以及未来的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您能否帮助客户了解 这种新的额外增益级和 Q15钳位将影响哪些规格? PCN 文档中未提及这些信息。 然后他们可以 评估 自己的设计。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的最小/最大限值未更改。
    新芯片与 LM393B 相同;有关典型值、请参阅数据表的第5.5、5.7和5.12节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的支持。  唯一与您上次注释的偏差是新芯片与 LM393B 不完全相同。  在推荐范围内工作时、您完全正确。  但是、在外部工作时、钳位电路将强制比较器输出为低电平 、而不是高阻态。这使得新的 TiB 芯片的工作方式与经典芯片相同。  这不是建议的工作范围、因此不应如前所述改变性能。

    卡盘