This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:放大器板朝向

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491969/tpa3255evm-amplifier-board-orientation

器件型号:TPA3255EVM

工具与软件:

您好!

将 TPA3255EVM 板安装在边缘(安装在良好支撑的支架上)是否会造成冷却或性能问题? 主板将侧向放置(就像台式 PC 中的开槽模块)、使散热器散热片垂直运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这是没有问题的、但请记住、如果将 EVM 放置在封闭空间中、如果没有气流、可能会产生一些热影响。 在长时间播放后、散热器可以在封闭系统中没有任何气流的情况下使周围的空气升温、从而有效地提高环境温度。  这只会在通风极少的小型外壳中成为一个问题 、但值得考虑。

    此致、

    Ramsey