This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:TLV2372IDR 和 SN74AVC4T245RSVR 应用于 OSFP 主机电路。

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492163/tlv2372-the-tlv2372idr-and-sn74avc4t245rsvr-are-applied-in-the-osfp-host-circuitry

器件型号:TLV2372

工具与软件:

你好

    请协助检查随附文件中的电路是否符合 OSFP_DSP Module_Specification_Rev5_1.e2e.ti.com/.../osfp_5F00_20250324.pdf 的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junfeng:  

    您是否指的是以下运算放大器电路?

    我不熟悉 OSFP 应用程序。 这是 BW 和相关压摆率。 看起来这些都位于缓冲器配置中。 请确保 TLV2372未驱动电容性负载。 否则、运算放大器的输出可能会振荡。  

    由于我们不支持 SN74AVC4T245RSVR 产品、我将把您转移到 INT_TXP 团队。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfeng、

    与 Raymond 类似、我不熟悉 OSFP 应用程序及其要求。

    原理图看起来不错。 每个电源引脚只需一个旁路电容器。 可以移除 C790、C796和 C5745。

    此致、

    Josh