This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:PSRR 公式

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492563/ina128-psrr-equation

器件型号:INA128

工具与软件:

对于运算放大器、我不断发现 PSRR 有两个不同的公式。  我很难理解公式有时会反转的原因。   

PSRR = 10 log (ΔVsupply2)/ΔVio2)

和  

PSRR=-20 log (ΔVio)/ΔVsupply)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MP:

    您能否说明一下可在何处找到 PSRR 的第一个公式? 我最熟悉的公式是两者的底部公式。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 PSRR?为什么它在运算放大器和 LDO 中很重要?

    PSRR |模拟器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、MP、

    感谢您提供公式的上下文!

    看看链接文章中的公式、

    PSRR = 10 log (ΔVsupply2Av2)/ΔVout2)

    首先、括号不匹配、因此我要假设它们意味着 PSRR = 10 log (ΔVsupply2Av2)/ΔVout2)。

    这个内项可以简化为((ΔVsupply * Av)/ΔVout) 2

    使用 对数的功率规则可以将此功率从对数中得出、公式现在为 PSRR = 20log ((ΔVsupply * Av)/ΔVout)

    ΔVin *Av =ΔVout、将其代入上面的等式得到

    PSRR = 20log ((ΔVsupply * AV)/(ΔVin * AV))、AV 项现在取消、您将使用熟悉的形式:

    PSRR = 20log (ΔVsupply /ΔVin)

    长话短说,这只是一个不同的方式来写相同的公式,不同的值。

    此致!
    Gerasimos