This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:POR 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492877/tlv1811-por-issue

器件型号:TLV1811

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用此器件时出现 POR 电压阈值问题、因为数据表中有两种差异说明:

您能帮忙检查一下吗? 谢谢。

BTW、POR 功能是什么? 这意味着器件要等到电源电压大于2.4V、200us 后才会响应输入、对吧?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.描述错误、表格条目正确;实际 POR 门限低于2.4V

    电源达到大约1.7V 之后、对于200 µs、器件将处于复位状态(非活动状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、这是意外插入的另一个 d/s 的图

    卡盘