This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:测量范围问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493370/ina226-q1-measurement-range-issue

器件型号:INA226-Q1

工具与软件:

尊敬的各位团队:

INA226-Q1 分流电压输入范围±81.92mV、

例如、在使用分流电阻器0.1mΩ 时、测量高达约800A 的电流、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    是的、您可以测量高达800A 的电流、但请注意、0.1m 分流电阻器还必须能够消耗  I2R 功率。  

    此致!
    Mallika Senthil