This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:我对使用这些器件时的电路问题有疑问。 它由三部分组成:OPA2333、OPA827和 UAF42。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42, OPA827, OPA2333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491441/opa2333-i-have-a-question-about-the-circuit-problem-when-using-the-parts-it-consists-of-three-parts-opa2333-opa827-and-uaf42

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件:UAF42OPA827

e2e.ti.com/.../BH250_5F00_V0.1_5F00_20250324.pdf

e2e.ti.com/.../sbfa012_5F00_uaf42.pdfe2e.ti.com/.../1754.slau522_5F00_TI-Precision-Designs-Verified-Design.pdf

工具与软件:

你好。

我打算起草一个电路图、以此制作一个 PCB 样本。
在介绍之前、我想先问一下大家电路图是否有什么问题。

该电路由三部分组成:OPA2333、OPA827和 UAF42。

第一个 OPA2333是双电路。
但是、为了方便起见、我将仅用一个信号进行解释。

首先接收到来自传感器的信号、并由 OPA2333放大、然后输入到 OPA827。
OPA827输出信号输入到 UAF42AP、而输出连接到 ADS131部分。

我按顺序连接了三个块。
如有任何预期问题、请留下评论。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    这些低通滤波器的反馈电阻器放错了位置。 我想您希望实现绿色连接。  

    UA42P 属于不同的产品组。 我让他们对这一部分进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    电路没有出现任何问题。  

    您是否运行过任何 SPICE 仿真来验证滤波行为?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    是不是在谈论 OPA2333电路?
    作为参考、这个电路已经在第一级中被验证。
    UAF42电路的设计参考了随附的数据表。
    我还没有模拟它。
    我相信数据表。
    此外、我可以将 VIN1引脚保持断开吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    很抱歉、我不是很清楚。 我是指 UAF42。

    [报价 userid="592040" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491441/opa2333-i-have-a-question-about-the-circuit-problem-when-using-the-parts-it-consists-of-three-parts-opa2333-opa827-and-uaf42/5735883 #5735883"]此外、我能否将 VIN1引脚保持断开状态?[/QUOT]

    是的、您可以让 VIN1保持开路状态。 这样做应该不会有任何问题。  

    此致、  

    Robert Clifton