This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:数据表中"life"的定义是什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493323/res60a-q1-what-is-the-definion-of-lifetime-in-datasheet

器件型号:RES60A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

什么是寿命定义? 数据表中提到了其寿命容差。 其器件的寿命是多长?

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi:  

    HUATING ZENG 说:
    什么是寿命定义? 数据表中提到了其寿命容差。 其器件的寿命是多少?[/QUOT]

    尽管对于寿命没有明确的定义、但通常它是指产品在实际应用中达到或超过10年的标准使用寿命(加速测试除外)。   

    两个薄膜电阻器都构建在单个芯片中、因此电阻器的变化率应该几乎相同、因此电阻器的比率应在整个寿命内保持相同。  

    我找到了一个提到寿命的参考资料。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa994/snoa994.pdf?ts = 1743020660294&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond