This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:失真变化与 G 和反馈电阻间的关系。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492234/lmh5401-distortion-change-vs-g-and-feedback-resistance

器件型号:LMH5401

工具与软件:

您好!

数据表 SE-Diff THD 适用于 G=4V/V、200Ohm 总反馈电阻、Vs=5V 和 Vo=2Vpp 的情况。

在相同的条件下 、但 G=3V/V 时、我应该预计失真会发生变化、例如 Δ THD >= 6dB。

对于相同的输出电平、当增益降低时、输入+和输入-请参阅更大的电压摆幅。 因此、 输入差分对可能产生更多失真。

谢谢!

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    通常、更低的增益更有利于电压反馈放大器(如 LMH5401)的失真性能;4V/V 和3V/V 增益之间预计不会有显著的失真差异 此外、失真主要受输出级的限制、因此、如果输入摆幅相对应于更低的增益、那么对失真性能的影响也很小或没有影响。

    Keyur