This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:输出阻抗匹配

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493204/lmh6521-output-impedance-match

器件型号:LMH6521

工具与软件:

大家好、团队成员:

典型应用中的输出电路如下所示、但说明 LMH6521的输出阻抗为20 Ω。

Zal=40.2+100+40.2=180Ohm、它是否会导致不匹配?

如何了解该应用? 应该如何设计 LMH6521的输出匹配网络?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      LMH6521的输出阻抗为20 Ω、40.2ohm 电阻器需要串联放置在靠近 DVGA 输出端的位置以驱动100 Ω 负载、它将与负载相匹配。

    此致、

    赫鲁日