This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902的电源电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, OPA4990, LM2902B, TLV9304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492844/lm2902-power-supply-voltage-of-lm2902

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件: OPA4990、、 TLV9304

工具与软件:

能否使用+/-15VDC 为 LM2902供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的总电源电压为26V、因此30V 可能会过大。

    请改用 LM2902B、TLV9304或 OPA4990。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenichi:  

    [quote userid="647974" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492844/lm2902-power-supply-voltage-of-lm2902能否使用+/-15VDC 给 LM2902供电?

    LM2902早期设计的额定电压仅高达26VDC。 请使用 LM2902BLM2904B、其中后缀 B 为最新的 Si-DIE 设计和改进版本。 另请参见 Clements 的评论。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大家好
    非常感谢您的详细解释。 我能够清楚地理解。