This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 与 LMP92066 -如何禁用 I2C 上的上拉?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066EVM, LMP92066, USB2ANY, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488523/usb2any-usb2any-with-lmp92066---how-to-disable-pullups-on-i2c

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMP92066、LMP92066EVM MSP430F5529

工具与软件:

尝试将 USB2ANY 与 LMP92066偏置控制器搭配使用。 似乎有很多错误... 但解决了该问题、并意识到 USB2ANY 中的 I2C 线路上拉过高。 我们的目标 LMP9266位于1.8V I2C 总线上。 USB2ANY 手册说明可以禁用上拉、但没有关于如何执行该操作的帮助。

相关问题- USB2ANY 似乎意味着 I2C 电平必须为3.3V。 是这样吗? 在这种情况下、我是否能够在1.8V I2C 总线上对 LMP9266进行编程、而无需将 IC 与板上的总线隔离?

需要说明的是、LMP92066是最终的目标板上。 总线上没有主器件(也就是说、有一个多模式主器件、因此不应受到干扰)。

感谢快速解决问题。 我们正处在一个时间紧张的境地。

感谢您的认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    您使用什么程序来与 USB2ANY 连接? 我认为有任何方法可以关闭 LMP GUI 中的上拉电阻。 不过、USB2ANY GUI 确实具有关闭上拉电阻的选项。 我不确定您是否能够使用1.8V VIO 从 LMP 回读、但您可以写入。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息。 I2C 线路永远不会切换。 我买了第二个,它是相同的。

    我正在尝试将其用于您的 LMP92066EVM GUI。

    我断开了目标板的连接、从外部提供了上拉电阻、将它们的范围限定在范围内、什么都没有、它们都保持高电平。

    我看到这些文档中有一些错误:
    1.晶体管显示错误(启用上拉电阻器的晶体管、体二极管反向)。
    电路板上的接头 J4引脚是电缆的后向排。 电路板上的引脚10是电缆上的引脚1。 看着文档感到非常困惑。
    那么、I2C 线路为什么不切换呢?  

    是的、我已经验证我的引脚正确-我取下了盖子、并将其欧姆放回到 MSP430上。

    也为具有3.3V 上拉电阻器感到遗憾、它使其非常不通用。 我称之为 USB2??

    谢谢  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。  

    USB2ANY 主要用作 TI 评估模块的控制器、而不是定制板的编程器。 我们的评估板使用3.3V 逻辑、因此我们要利用 LMP92066EVM GUI 中的3.3V 上拉电阻。 USB2ANY 中的 MSP430F5529使用固定的3.3V 电源、因此可能不支持1.8V 逻辑、您将无法阅读 Erin 提到的内容。  

    您是否曾能够 在计算机上结合使用 USB2ANY 和 LMP92066EVM GUI? 搁置上拉对话、您是否确定 GUI 已正确安装且 USB2ANY 已连接到计算机? 您是否在 GUI 底部看到了"Connected"状态?  

    此致!

    Katlynne Jones