This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492747/ina250-ina250

器件型号:INA250

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)销售和技术团队:

 

来自 EGA 的 I Gangadhar ,伸出 手询问您的电流传感器(霍尔效应,基于分流电阻)和具有无线传输功能的发送器,适用于铝 Hall-H é roult 减压单元中连续阳极电流测量的关键应用。 我们特别关注能够准确测量大直流阳极电流的非接触式传感器。 非常感谢您对详细的产品规格、供货情况和定价作出迅速响应。

 

有关所需传感器的详细规格、请查看下表

 

 

连续阳极电流测量传感器的技术规格

属性

推荐/理想

测量类型

直流电流

测量范围

0-50kA

分辨率

50 - 100A

精度、准确度

+/- 0.1 %

工作温度范围(电子)

0-60摄氏度

工作温度范围(传感器)

150-250°C

阳极两端的压降

mV

阳极杆尺寸

15 X 15 cm (少数情况)

阳极以上的磁场强度

10高斯

不受强杂散磁场影响

必备选项

(max)上的环境温度(罐)和湿度

可能会超过100°C

可接受的热漂移

50-1000ppm/k

IP 等级

IP 66

测量频率

2Hz 或更高

用于发送的数据采样频率

12分/分

数据记录器的存储容量

采样率为2Hz、2小时的数据

从阳极到最近网络接入点/网关的距离(最大估计值)

10 - 20米

无线通信协议

WirelessHART、ISA100、LoRaWAN、WiFi 和蜂窝等

Application"

寻找具有无线数据传输功能的非接触式电流测量传感器,对于铝还原单元中的连续阳极电流测量,"阳极杆"是固定碳阳极的金属棒。 这些阳极杆的设计方式使大直流电流通过它 ,这些阳极杆将被保持这些阳极杆的阳极光束向下移动。 因此、我们正在为此特定应用寻找无芯非接触式霍尔效应电流传感器

 

 

谢谢。此致、

 

Gangadhar Thatavarthi.

技术专家


Mob。:+ 91 8500014660  | 德州仪器 tgangadh@ega.ae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gangadhar:

    遗憾的是、我们没有任何能够承受250C 或50kA 的器件。 我建议您考虑使用电流模块。

    此致!

    Holly