This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:多器件采样同步

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493225/ina700-multiple-device-sampling-synchronization

器件型号:INA700

工具与软件:

是否可以同步多个此类器件、以便它们并行执行转换(例如用于触发的广播命令)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    虽然我们没有直接同步引脚、但您可以尝试使用触发式转换和转换延迟(CONVDLY)功能来对齐测量。 例如、如果您尝试同步2个器件、则可以将一个器件设置为在10ms 后进行转换、然后在5ms 后、您可以指示第二个器件在5ms 后进行转换。 这样、它们便可以大致同时开始转换。

    此致、

    Mitch