This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV-Q1:LM339LV-Q1:输入在未上电时处于活动状态

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339LV-Q1, LM339LV, LM2901AV, LM2901, LM339, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494176/lm2901av-q1-lm339lv-q1-inputs-active-while-unpowered

器件型号:LM2901AV-Q1
主题中讨论的其他器件:LM339LV、LM339LV-Q1 LM2901AVLM2901LM339、LM393LV

工具与软件:

亲爱的员工

怎么会这样 LM339LV (-Q1) 会作出反应 未供电(电源电压=0)
和输入被接至一个非接地正电源、0V < V+<+6V 和/或0V < V-<+6V (遵循绝对 最大值) 时间是否很长?

怎么会这样 LM339LV (-Q1) 会作出反应 未供电(电源电压=0)
输入连接到非接地负电源、 -1V < V+< 0V 和/或 -1V < V-< 0V、执行 a R > 1K 电阻器是否会持续很长时间?
这种情况也与 ABS 一致。 最大 因为电流消耗小于1mA。

最大问题 通电的 LM339LV (-Q1) 、即 1.8V <=电源电压<+6V、
当输入连接到非接地负源时、它将如何做出反应、 -1V < V+< 0V 和/或 -1V < V-< 0V、执行 a R > 1K 电阻器是否会持续很长时间?
这种情况与 ABS 一致。 最大 因为电流消耗小于1mA。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正电压、没有电流流动。
    对于负电压、从 GND 流出的电流有限。
    在这两种情况下、都低于绝对最大额定值、因此器件不会损坏。

    当电源超出建议的工作条件时、会出现负电压、因此无法保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请参阅数据表的第6.4.3节。 这些都可以在这里得到解答。

    输入是我们所说的"失效防护"、您可以在电源关闭(或拉至电源以上)时向输入施加电压、输入将保持高阻抗且不会损坏(显然、输出已损坏)。

    您可以连续向输入施加电压而不会造成损坏、即使在断电的情况下也是如此。 输入专门针对这种情况设计。

    正如 Clemens 提到的、没有负电压。 ESD 二极管的尺寸不能保证连续电流损耗、因此电流越小越好。 如果在正常运行期间预计会出现负电压、我们建议添加一个外部肖特基钳位二极管、除了串联电阻外、还可使电流远离 ESD 二极管。 我会将流向1mA 或更低的电流保持在尽可能低的水平。 电流越低、二极管的 Vf 就越低。

    如6.4.3.2所述-只要两个输入都超出输入范围(正或负)、输出就为*不确定*。 这种 R-R 输入器件非常典型、具有复杂的输入 sage。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    参考 LM339LV-Q1数据表的第6.4.3.2章、您认为的"指定输入电压范围"是什么? (绝对最大值?)

    此外、如果提供的输入具有"失效防护"功能、即断电时还具有高达6V 的高阻抗、
    当器件未通电时、无论输入端的电压是多少、输出也都是高阻抗?

    最后、
    LM2901AV (-Q1)输入的"失效防护"含义是否相同?
    (即-根据我的理解-当器件未上电时、输入在 Abs 范围内为高阻抗。 最大 限值、
    无论输入端的电压如何、输出都是高阻抗)

    提前感谢并向您致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    不保证绝对最大值。 请勿设计为符合绝对最大值

    "指定的输入范围"是"电气特性"表中显示的"输入电压范围"。

    请参阅电气表中的"输入电压范围":

    在该范围内、可以保证器件在数据表限制的条件下正常运行。 两个输入必须保持在此范围内才能实现指定的运行。 6.4.3.2所述的"单输入输出"行为被视为不能正常运行、在此期间可能不符合数据表的限制。

    对于该器件、输入范围在 GND 和 V+之间或在电源轨之间。 如果对任一输入施加的电压超过电源轨(正电压或负电压)、则可能无法正常运行。

    因此、如果您使用单个5V 电源、则"指定的输入范围"为0至5V。

    由于此器件是集电极开路输出、因此即使在断电情况下、该输出也可以达到6V。 因此、断电时输出也将为"高阻抗"。

    输入设计为在0V 至6V (绝对最大值)范围内始终具有高阻抗(<1nA)、即使电源关闭也是如此。 这样就可以在断电时直接测量负载敏感源、例如电池(< 6V)。

    LM2901被视为首款"失效防护"器件。 不同之处在于 LM2901是一种双极器件、它具有定义的偏置电流(~5nA)从输入引脚流出。 当超出输入范围时、输入级会切断(Vcc-1V)、电流会一直下降到 PA 的36V。

    这全部在第6.4节中进行了说明 LM339系列应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    另请参阅比较器输入类型应用手册的第2.3节:

    比较器输入类型

    必须记住的是、LM2901是36V 双极器件、LM393LV 是5V CMOS 器件-因此偏置电流(和工作电压!)存在差异。 LM339 低压 可作为 LM2901/LM339系列的低压(<5V)直接替代产品。