This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:用于电流检测的 AMC1300B

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301-Q1, AMC1400, AMC3301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491629/amc1300-amc1300b-for-current-sense

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1400、AMC3301-Q1 AMC3301、

工具与软件:

您好!

我们需要使用隔离式电 流检测放大器来检测电机的三相电流。 我们的电机的额定功率为250W 同步电机。 您能否建议哪个 AMC 系列 IC 在噪声环境下具有低误差或高性能。 我们需要精确测量电流。 我们不确定哪一种选择使用 AMC1300B、AMC3301-Q1或 AMC1400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    您在寻找什么误差/性能?  您能否提供有关该应用的一些详细信息?

    您在上面列出的3个器件非常适用于电流感应、它们之间存在一些差异。

    与 AMC1300B 和 AMC3301相比、AMC1400是封装更宽的器件。  更宽的封装可提供更高的爬电距离和间隙、从而实现更高的隔离规格额定值。

    AMC3301有一个集成式直流/直流转换器、用于为高侧供电。  AMC1300B 和 AMC1400没有集成的直流/直流稳压器、需要通过其他电源为高侧供电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的期望是电流测量中的总误差不应超过2%、而且我们需要测量从100mA 到2.5A 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    该2%的误差是否需要在100mA 到2.5A 范围内(即2mA 测量误差)?  另外、允许您的系统通过分流电阻消耗多少功率?

    在 AMC1300与 AMC1400之间进行选择: 需要哪些隔离等级?

    在 AMC1300与 AMC3301之间进行选择时: 如何提供高侧电源?

    此外、您还可以查看以下内容以了解使用我们的器件进行的误差计算:

    SBAR013.

    SBAR020

    谢谢!

    Saleh