This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541AP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494053/opa541-opa541ap

器件型号:OPA541

工具与软件:

您能给我讲一讲运算放大器 OPA541AP 的一些标准散热器器件、它们的尺寸长度(最小值- 19.76、最大值- 20.27)、宽度(最小值- 17.04、最大值- 17.63)、厚度/高度(4.37、 最大值- 4.62)、请确保运算放大器与散热器件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    散热器的单位是多少? cm?

    设置最小和最大参数是什么? 19.76cm 最小值至20.27cm 最大值的选项不多。  

    这是我今天使用的商用解决方案:

    散热器

    夹子

    我喜欢这种易于安装 TO220封装的解决方案。  

    我使用上述参数(以 cm 为单位)检查了 Digikey 的散热器、并且没有选项。 许多制造商将提供定制散热解决方案、其成本略高于标准尺寸。

    请告诉我上述问题的答案、我将帮助您进行散热器改造。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    散热器需求单位(mm)

    最小值为19.76、最大值未知、最小值为17.04mm

    我需要一些应与运算放大器 OPA541AP 适当配合的散热器器件。 请提供一些与 OPAMP 配合使用的散热器器件。

    在"在线"中、我得到采用 OPA541AP 的散热器示例、我正在寻找类似的散热器(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    对不起,我现在理解的困惑。  

    我可以开始搜索。 您的最大散热器高度是多少?  

    您是否知道您要查找什么 theta SA?  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是可安装 OPA541的兼容板载垂直散热器:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/boyd-laconia-llc/6400BG/1625171

    我认为这可能是您购买的电路板中使用的散热器。 很难判断确切的尺寸、但这看起来相当相似:

    www.digikey.com/.../25831269

    此致!

    Jacob