This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TIA:TIA

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492587/tidm-tia-tia

器件型号:TIDM-TIA
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507OPA380

工具与软件:

大家好! 我正在制造一款 TIA 放大器、用于接收超远距离反射表面调制激光束。 40kHz 正弦波。 激光二极管为650nm、100mW。 请向您的产品推荐一些 TIA 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定此应用的详细信息(接收超长距离反射表面调制激光束)

    您能告诉我您需要 MCU 提供哪些主要规格吗?

    现在、我们建议您使用 MSPM0G3507、其中包含 OPA。

    https://www.ti.com/product/MSPM0G3507

    https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0G3507

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢快速回复。 我通过谷歌翻译写了我的问题,它翻译了一些错误的词语,你误解了我。 我需要选择一种跨阻放大器。 我在 OPA380上装配了一个两级^Ω TIA 放大器、它可以正常工作、但我想实现最大范围、所以我需要一款能够接收激光二极管非常微弱光束的芯片。 我的项目是激光导航。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这与微控制器无关吗?
    这与 OPA 器件型号选择有关、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 OPA 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 MSP 团队、与微控制器相关。

    我会将这张 TT 发送给 OPA 团队,请 耐心等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Emil

    我对您的系统需求不是很熟悉。  我在了解输入电流时需要更多帮助才能推荐放大器。  您是否认为信号是以40kHz 调制的电流、但振幅如何?您是否具有可以共享的输入源的任何特性、例如输出电容以及系统中可用的电源。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振幅可能不同、它会随距离而变化。 我们将收到反射的激光束、因此振幅始终不同。 信号源是一个100mW 650nm 激光二极管。 信号激光束由正弦波以40 kHz 的频率进行调制。 起初、将使用 PDA5927光电二极管、但在获得良好效果后、将使用 AD500-8雪崩光电二极管。 目前、我已经在 OPA380上构建了一个 TIA 放大器。 该电路为两级电路、输入端由一个普通射频电阻器和一个 BF862晶体管自举电路组成。 目前、结果如下:低功耗5mm LED 发出40kHz 正弦信号、LED 指向墙壁、TIA 在2米的距离接收来自墙壁的反射信号。 示波器显示了纯40kHz 正弦波信号、振幅为120mV。 在此阶段、不使用透镜和光学器件。 则没有 CF 电容器。 我知道 LED 不是激光,光谱是不同的,但这仍然是一个实验选项。 但我不知道这一结果是否可以被认为是好的、我希望在范围方面取得更好的结果。