This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:整流器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493371/opa333-q1-rectifier

器件型号:OPA333-Q1
Thread 中讨论的其他器件:OPA333

工具与软件:

您好!
我是 Akhil。 我目前正在开发与扬声器相关的电路、并且需要基于音频放大器的输出设计5V、1A 直流转换器方面的支持。 音频信号频率为20kHz、振幅为15V、电流约达到4A。 您能为该应用提供任何建议或合适的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil

    感谢您的发帖。  不知何故、这已与 OPA333相关联、但该器件不满足您的需求。  听起来您需要一个具有高输出驱动的高电压放大器。

    说实话、我不是很确定您需要查找哪种类型的电路。  您有音频信号、想要将其转换为直流?  此时此刻,我不是把你的帖子发送给谁来寻求帮助。

    卡盘