This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:进入 IN+/IN-通道的最大泄漏电流

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493944/ina2290-maximum-leakage-current-into-the-in-in--channels

器件型号:INA2290

工具与软件:

我将使用 INA2290来测量进入功耗敏感型应用中其他两个 IC 的电流。 关于输入偏置电流、每个 IN+、IN-是否有这些组合的泄漏电流? 因此、要使用双通道器件、即使器件断电、组合总泄漏电流也最大为(30uA + 30uA + 30uA + 30uA)= 120uA? 这意味着每个 IN+1、IN-1、IN+2、IN-2的负载电流为30uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、电流检测 Vs 将为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    您是对的。 总偏置电流是每个引脚上偏置电流之和。 如您所说、120uA 的最坏情况。

    此致、

    Holly