This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:有关 OPA2992 PSpice 模型的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488613/opa2992-questions-about-opa2992-pspice-model

器件型号:OPA2992
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

你好。
这是三星队的李光耀。

我想询问一下 OPA2992 PSpice 模型。

(情形)

1.目前我是使用 LTspice 对 OPA2992进行仿真。
2.简单模拟缓冲器采用单位增益反馈配置进行设计(OUT 连接到 IN-)。
VCC = 6V、VEE = 0V、IN+= 4.3V
4.在 LTspice 的直流运行点仿真中,模拟缓冲器 OUT 引脚的电压为3V。

(问题)

1.我想问一下 OPA2992 PSpice 模型是否准确。
2.如果 OPA2992 PSpice 模型存在问题、您能否提供准确的模型?

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    Unknown 说:
    1. 我想问一下 OPA2992 PSpice 模型是否准确无误。
    2.如果 OPA2992 PSpice 模型存在问题、您能否提供准确的模型?

    可以、OPA2992 PSpice 模型应能在 LTSpice 仿真器中工作。 如果您不确定、请在工具中导入附加的*。txt 文件、我认为没有问题。  

    e2e.ti.com/.../OPA2992.txt

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond Zhang、
    这是李源俊。

    我仍然无法获得正确的仿真结果。
    您能否提供仿真文件?

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    请通过 E2E 论坛申请"友谊"请求。 我可以通过 E2E 私人消息系统为您提供帮助。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond Zhang、
    这是李源俊。

    我请求友谊。
    请检查并接受我的申请。

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:  

    最后我将提出这个问题、因为我们已经通过 E2E 私人消息沟通过此事。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond Zhang、

    我有关 OPA2992 PSpice 模型的问题仍未解决。
    在 LTspice 环境中、OPA2992的 PSpice 模型仍然无法输出正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kownjoon:  

    我已通过 E2E 私人消息回复了您的问题。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让另一位 TI FAE 来讨论这个问题。
    我仍然认为 OPA2992 SPICE 模型不准确、因此应进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、目前的 TI FAE 在与客户的良好沟通方面似乎与众不同。
    请参阅以下私人信息。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Kwonjoon,

    Aol 开环设置是标准运算放大器测量。 如果您有矢量网络分析器、则可以在实验中执行此操作、也可以通过仿真工具进行仿真。  

    您是初次接触运算放大器世界吗?

    Topic1)
    OPA2992的 TINA-TI 模型似乎未反映 OPA2992的开环直流增益与电源之间的相关性。
    在 OPA2992的 V+和 V-分别为1.35V 和-1.35V 的情况下、开环直流增益不~105dB 但~140dB。
    (它与数据表的图5-29不同)

    Vin+= 1.35Vdc 和 Vin-=-1.35Vdc 不可。 这不被视为运算放大器线性运行。 在线性运行中、Vin+ ≅Vin-。   

    (主题2)
    您能否提供 OPA2992的开环增益和相位响应测量数据?
     数据表中没有开环增益和相位响应的图。
    如果您可以提供开环增益和相位响应的数据或数字、请通过电子邮件向我发送数据

    我或许能够提供 AOL 数据、但我必须向我们的验证团队咨询这些数据。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述 Topic1、  
    V+表示正电源电压。
    V-表示负电源电压。

    再次,请仔细阅读我的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说实话、我自2012年以来一直使用 TI 的产品。
    我对 TI 当前的响应感到非常失望和沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kwonjoon

    您需要 LTSpice 模型、我提供了它。 由于许可协议、我无法通过 LTSpice 工具为您提供支持。  

    提供了多个与 AOL 相关的仿真、但您声称我们的 Spice 模型不准确。 通过仿真进行的 AOL 行为模型仅在 发布的 GBWP 的±30%以内良好。  

    为了模拟运算放大器的 AOL、未将 AOL 建模为电源电压的函数。 大多数公司不会对 AOL 行为与电源电压进行建模。

    我问你要做什么,没有回应。 我不使用 V+和 V-惯例、尽管我们的一些数据表是以这种方式呈现的、但至少数据表中有与符号相关的图片。 在没有背景的情况下、《公约》非常不明确。   

    OPA2992的建模功能列在*。lib 或*。txt 模型的开头。  

    e2e.ti.com/.../OPA2992-Aol-and-Phase-Margin-03762025.TSC

    此处是 V+= 1.35Vdc 和 V-=-1.35Vdc AOL 仿真。  如您所见、没有区别。 如果您知道自己想要什么、Spice 模型就很好。  

    祝您度过美好的一天!

    Raymond