This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:90度移相器

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492553/tl072-90-degree-phase-shifter

器件型号:TL072

工具与软件:

尊敬的团队:

我有一个振幅为1V 的正弦波、它的频率从5kHz 到50kHz 不等。 我需要设计一个将使该正弦波相移90倍的电路

而不改变振幅。

在这里找到了一个 使用全通滤波器的解决方案。在这3中、所有通滤波器进行了级联

下面是上述工具中滤波器 R 和 C 的值。

我的电路如下所示。

 当频率为50kHz 时、几乎会产生90度相移。O/P 波形如下图所示

但是、当 I/P 为5kHz 时、输出为180度异相

我可以知道如何解决这个问题。或者、如果您有任何更好的电路创意、请告诉我。

e2e.ti.com/.../Phase_5F00_Shif.TSC

我的电路与这个一起连接。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    似乎必须借助工具在全通滤波器中生成误差。 这就是我要做的。  

    您是否尝试过4级全通滤波器、它可能比3级滤波器效果更好。 此外、频率范围有点宽、因此我将优化介于5kHz 和50kHz 之间的电路、看看它是否会有更好的相移转换。 如果要使相移更加精确、RC 漂移中的一个电阻器可能需要使用电位器。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    下面是我的系统的方框图。

    我有频率为5kHz 至50kHz 的正弦波。 我需要一个在不改变振幅的情况下具有90度相移的输出

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    请尝试以下操作。  

    您有对此进行仿真的工具、因此更容易通过该工具生成并分析误差。 我必须手动操作。 其中一个阶段、您可能需要在最后一个阶段投入潜能以进行微调。 BW 有点宽并且 R 和 C 的变化过多、我不能保证此操作顺利进行。  

    e2e.ti.com/.../1362.TL072-All-Pass-Filter-90-4-stages-03262025.TSC

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    谢谢你。

    该电路是否会在整个频率范围(5k 至50k)内提供90度的恒定相移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    我仅在5kHz、25kHz 和50kHz 检查了3个点。 请自行验证、因为我没有资源为客户验证设计。  

    此致!

    Raymond