This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LED 前照灯控制单元

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904BA-Q1, LM2904B-Q1, LM2904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487038/lm358-led-headlamp-control-unit

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件:LM2904B-Q1LM2904-Q1、LM2904BA-Q1

工具与软件:

您能否发送 LED 前照灯控制单元(即、它控制 近光灯、远光灯和前照灯调平  
需要硬件架构和硬件设计电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobi:  

    [quote userid="646198" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487038/lm358-led-headlamp-control-unit 您可以将 LED 前照灯控制单元(即它控制 近光灯、远光灯和前照灯调平)发送给您吗 [/报价]

    我将为您的应用提供一些 LED 前照灯设计参考。 由于请求范围较广、我不知道如何回答您的具体问题。  

    对于 LED 前照灯控制、您可能需要 V 至 I 控制电路来控制光束强度。 您将需要汽车级运算放大器、例如 LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1或 LM2904-Q1运算放大器、请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/product/LM2904B-Q1

    LED 设计资源。  

    https://www.ti.com/solution/automotive-headlight

    https://www.ti.com/video/6195174030001

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidude0/tidude0.pdf

    https://www.ti.com/video/series/led-driver-basics.html

    如果您有具体问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用 内置执行器的手动前照灯调平硬件设计电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobi:  

    [报价 userid="646198" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487038/lm358-led-headlamp-control-unit/5716850 #5716850"]需要 手动前照灯调平硬件设计电路(内置执行器)

    手动前照灯调平硬件设计电路由多个部分组成。 电路的每个部分由 TI 的不同实体支持。  

    例如、您可能需要具有以下设计电路。  

    1. LED 前照灯将需要 V-I 转换器。 要控制光束强度、您需要具有可变电流源。  

    2.内置执行器意味着它可能需要一个电机驱动器执行器来调节前照灯的角度。  

    3.手动前照灯调平意味着这具有机械倾斜机构-除非您使用电机来控制倾斜。  

    4.应用将需要电源来控制 LED 前照灯系统的电压和电流。

    5.您需要使用光学透镜系统来传输 LED 光源

    [报价 userid="646198" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487038/lm358-led-headlamp-control-unit "]控制单元(即、它控制 近光灯、远光灯和前照灯调节 [/报价]

    此要求可能需要 MCU 控制。 倾斜传感器、PWM 或数字通信协议、用于与电机驱动器传动器连接。  

    下面是一般 方框图:   

    如果您有 LED 驱动器的 V-I 转换器设计要求、HVA 支持团队(即 I)可能能够在行项目1中为您提供帮助。 我们在设计的其他方面都没有知识、你必须自己弄明白或者找其他 TI 团队寻求支持。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobi:  

    我要结束这个查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您的 LED 应用有设计要求、我可以为您提供帮助。  如果您有其他问题、请联系我们。  

    此致!

    Raymond