This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:线程&quot 阐述;OPA392:单位增益缓冲器和最大输入电压"

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493712/opa392-clarification-to-thread-opa392-unity-gain-buffer-and-max-input-voltage

器件型号:OPA392

工具与软件:

您好!

放到线程末尾  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432003/opa392-unity-gain-buffer-and-max-input-voltage

有一种说法我不明白:"如果您的 R1 1M Ω 电阻器的额定电压为10kV、并且可能会在不损坏的情况下耗散100W 功率、这是正确的。"

 

所讨论的分压器由10M Ω 和1M Ω 电阻组成。 如果施加10kV 的 电压、我计算出通过分压器的电流约为0、9 mA、因此功耗约为10W

如何计算100W?  

有人可以在"站点支持论坛"上回答这个问题、或者解锁该主题、以便我可以在那里发布我的问题吗?

感谢您提供任何建议。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Dan

    感谢您的发帖。  "我要你帮我舔一舔,我得先舔妈妈的骚穴。"  我不知道您现在要解决什么问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,谢谢你与我们取得联系。 我遇到了  上面我所链接的主题中引用的陈述。 这句话只是一个侧边的说明,但它引起了我的注意,因为我认为我应该能够自己计算这个数字。 在我看来、功率耗散的计算应该很简单、但是我计算的是10W 的耗散、而不是100W。我想知道这是为什么吗? 我的数学错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回到有关该放大器输入的原始问题。  我希望你在周五发现幽默,我得到了一个不同的答案,而不是你两个:)

    由于绝对最大值表将您限制为 VCC + 0.5、因此您限制为3.8V。  正如 Marek 指出的、为避免损坏 ESD 二极管、还要求小于10mA。  如果您忽略第一个要求、不建议、仅担心10mA 限制、则可以应用与 IN / 10M = 10mA (大约)一样多的电压、因此 IN 可高达100kV。 R1的额定功率需要约为 V^2 / R = 1kW。  Marek 提到了一个大约10kV 的 R1 1M、但我认为这是错误的。  无论如何、数学很简单、因为您无法计算功率。  周末愉快!

    卡盘