This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190的纳安电流检测存在问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA199, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493949/ina190-problem-with-nanoampere-current-detection-with-ina190

器件型号:INA190
Thread 中讨论的其他器件: INA199INA186

工具与软件:

你好

首先,感谢您阅读这篇文章。

我正在为10千兆欧姆的兆欧表设计电路。 高压电路在1000伏输出下工作正常。 我在线搜索、找到了 INA190。 我决定使用该器件来测试电流检测、因为它具有低输入偏置电流(0.5纳安)。 I 的电路如下所示:

但是、我在输出上遇到相当高的噪声水平、这会阻止我测量​​高于500兆欧的值。 我想知道是否有人知道如何通过减轻噪音和改进电路响应来纠正这种情况。 这是基准值为1300兆欧时的信号捕获。

我还想知道为此目的是否有更好的选择。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    1.在原理图中、如果使用的是 INA190、请将器件从 INA199更改为 INA190。

    2.如果测量 R1上的电流、建议将引脚5连接到 R1的另一侧。

    3.要降低信号中的噪声、请遵循 INA190数据表第8.1.3节中的建议。 添加差分电容器将有助于使输入线路信号保持恒定、如果您也观察到共模噪声、请还从每条输入线路向 GND 添加电容器。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallika Senthil。

    感谢您提供的信息。 我有一个问题:INA190是否适合该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:

    器件是否适合用户的应用取决于用户的要求(例如精度)。 一般来说、INA190是我们精密的器件之一、只要不超过数据表中的绝对最大额定值且输入信号没有频繁开关、它就应该在您的系统中正常工作。  
    另外一款可以查看的器件是 INA186、它也具有非常低的 Ib、但比 INA190的精度更低。

    此致!
    Mallika Senthil