This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:寿命定义和寿命精度测试方法?

Guru**** 2483975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494709/res60a-q1-lifetime-definiton-and-lifetime-accuracy-test-method

器件型号:RES60A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

您能分享一下您对寿命精度的描述吗? 您预计它的使用寿命只有10年吗? Anoeded 显示终身定义,但我想知道更多的细节。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493323/res60a-q1-what-is-the-definion-of-lifetime-in-datasheet/5737264#5737264 

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    [quote userid="407553" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494709/res60a-q1-lifetime-definiton-and-lifetime-accuracy-test-method 您能分享一下您对使用寿命准确度的描述吗?

    请参阅随附演示文稿。 使用寿命精度可以根据加速数据以统计方式进行计算。   

    https://www.ti.com/lit/ml/slap177/slap177.pdf

    [quote userid="407553" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494709/res60a-q1-lifetime-definiton-and-lifetime-accuracy-test-method 您预计它的使用寿命只有10年吗?

    我曾提到、寿命是10年或更长、而不仅仅是10年。 TI 的大部分长期估算和分析都基于10年。 我正在通知 Jon、看看他是否有不同的见解。 这并不意味着比例式薄膜电阻器 产品将在10年后停止工作。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    同意 Raymond 的意见。 我们执行加速老化测试和仿真、最短工作寿命为10年、因为这是 TI 相当标准的、但器件的持续时间通常会比这更长。

    作为产品验证的一部分、我们还将进行基准测量、使用我们的精密长期漂移设置在1000小时的间隔内凭经验测量漂移、并验证它是否符合规范。 这些结果将包含在 RTM 数据表中。

    谢谢、

    Jon