This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:未上电的 VS 和 VBUS/V+/V-上的电压

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494996/ina2290-unpowered-vs-and-voltage-at-vbus-v-v-

器件型号:INA290
主题中讨论的其他器件:INA219

工具与软件:

您好!

能否在 INA219未通电时向 VBUS、V+和 V-引脚施加40V 等高电压、而 Vs=0V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA219不支持40V

    INA290的绝对最大额定值可实现这一点。 图6-17/18包括 VS = 0V 时的输入偏置电流曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    正如 Clemens 所提到的、INA219只能支持高达26V 的 VCM、但 INA290可支持40V、即使在 Vs=0V 时也是如此。

    此致!
    Mallika Senthil