This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:内部电阻

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494249/tl331b-q1-internal-resistance

器件型号:TL331B-Q1

工具与软件:

您好、有人知道 TL331B-Q1比较器的内部电阻是多少吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "内部电阻"究竟是什么意思?

    输入是 PNP 晶体管的基极。 您可以计算输入偏置电流曲线的斜率(请参阅图5-8…5-10)、但在设计电路时、输入偏置电流规格本身通常更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用一些高精度电阻器为"IN+"提供基准电压、我想知道 IN+与接地之间的电阻是否足够高、以便不会影响我的基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入偏置电流会流经两个电阻器之一。 可以由此计算误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所说、有大约3-4uA 的电流从输入引脚流向接地。 对于计算误差、了解该值比任何并联的"电阻"更有用。 通常、该电流不应该是问题、但如果您使用100k-1M 范围的大电阻器、那么该电流会产生影响。 请参阅图5-7至5-10中的输入偏置电流图。