This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:如何在基于 LMV321的电压感应电路中滤除高于40Hz 的频率

Guru**** 2912800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491345/lmv321-how-to-filter-out-frequency-above-40hz-in-lmv321-based-voltage-sensing-circuit

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: ADS1115

工具与软件:

您好!  

我正在使用 LMV321来检测50V 的电池电压、如电路中所示。 由于电池连接到逆变器、我希望滤除任何高于40Hz 的频率、尤其是50Hz 交流噪声。 如何在设计中实现滤波。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么频率应该在没有衰减的情况下通过? 50Hz 的频率应衰减多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要检测直流电池电压。我需要滤除高于 40Hz 的频率、以便电池电压检测不会因50Hz 的噪声而衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyril

    感谢您的发帖。  请注意、LMV321没有轨到轨输入级。  在反馈电阻器上施加400nF 的电容将开始在40Hz 时使噪声滚降、但听起来您需要在40Hz 时使噪声滚降超过3dB。  请回答您需要的量以及您选择差分放大器配置的原因。  更具体地说、您是关心50V 源的绝对值、还是只关心它是否存在?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您的回复。我使用差分放大器配置来了解准确的电池电压(绝对值)。 检测到的这些电压 将发送到 ADS1115。 我担心电池连接到逆变器、因此它的噪声可能会使我的信号衰减。  

    此致

    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyril

    这在50Hz 时为86dB 衰减。 可能比您需要的要多。  C6的额定值需要超过25V。 我不知道您的电池输入是否悬空。 两种方法的工作方式都是相同的。  

    e2e.ti.com/.../LMV321-LPF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的支持。 如果我将100k 电阻器切换为110k 电阻器、就不会有问题。 我是否需要更改电容值。我要为 LMV321使用3.3V 电源、并且电池电压可以高达60V。

    此致、

    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyril

    110k 或100k 就可以了。 信号增益略有不同。 低通滤波器没有显著变化。