This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493503/ina226-ina226

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA238INA228

工具与软件:

应如何配置 INA226、以准确测量大约10ms 时间段的平均输入电流?  Rshunt = 0.028。  IOUT:0~2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用转换时间和平均值计算设置将 INA 配置为所需的转换时间。 注意获得结果的总时间是将活动信道的转换时间相加、然后乘以平均值数:(VBISCR + VSHCT)*AVG。

    此外、如果您使用警报功能、则警报将根据转换值而不是平均值触发、因此您可以根据所需警报的精度或速度在转换时间和平均值计算之间选择平衡。

    此致、
    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率响应?的影响是什么

    器件是否适合对100Hz 输出电流波形进行采样?

    如何理解这张图呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch 今天不在办公室、但明天、星期二、4/1回来后、他会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下面是我对您问题的回答:

    频率响应的影响是什么?

    这表明高频测量会被滤除。 请注意、图7-3 (ADC 频率响应)仅针对1.052ms 的转换时间、并且截止频率将根据您的转换时间和其他转换设置(例如、平均值计算和启用的信道)而变化。  

    器件是否适合对100Hz 输出电流波形进行采样?

    这将取决于您的设置。 您可以选择不同的转换和平均设置、因此您会想要选择足够快并能满足您需求的组合。 您可以查看数据表中的 ENOB 表(表8-2)、了解每个转换时间的无噪声分辨率以及均值计算组合。 如果仅使用一个通道进行转换、此图还将向您显示总输出采样周期。  

    如何理解这张图片?

    这里显示了具有不同转换时间设置的鼻端。 转换时间越长、测量的噪声就越小。 与上面的答案相似、您可以查看 ENOB 表以了解不同设置下的噪声。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、对于上述消息、我查看的是 INA228数据表、而不是 INA226。 INA226的响应通常相同、只有频率图的转换时间将为1.1ms、而不是1.052。 此外、INA226没有可用的 ENOB 表、但概念是相同的。 您仍然可以根据平均值的数量轻松计算总转换时间、并且转换/平均值计算越长、测量的噪声就越小。 您可以查看 INA228的 ENOB 表、以了解其如何随设置发生变化。 INA238的 ENOB 表作为示例可能更有用、因为它具有与 INA226相同的位数。

    此致、

    Mitch