This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:Vs=0V 时 Vin+/Vin-/vbus (未通电)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495349/ina229-vin-vin--vbus-while-vs-0v-unpowered

器件型号:INA229

工具与软件:

您好!

我可以在 Vs=0V (INA229断电)时在 VIN+/vin-/vus (40至60V)上施加我的主总线电压吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA229的绝对最大额定值允许该操作。 图6-14显示了上电时的输入偏置电流;未上电时的输入偏置电流应该类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,正如克莱门斯提到的,这是可以做的。 以下是数据表的一个部分、其中具体说明了:

    此致、

    Mitch