This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2037:TLE2037CD 性能问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494216/tle2037-tle2037cd-performance-problem

器件型号:TLE2037

工具与软件:

 你(们)好

本产品,我们在电脑上使用发现有一个异常,更换后是可以的
请您帮助确认原因
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:  

    Unknown 说:
    本产品,我们在计算机上使用发现异常,替换后是可以的

    我需要有关通过/失败标准的更多信息。  

    这些器件是较旧的批次、例如、71M 表示2017年生产日期代码、13M 日期为2001年。 TLE2037C 中的 C 较低、交流较高、这意味着 Vio 较低。  

    您能给我发送一份原理图、告诉我您如何显示 OK 和"NG"吗?

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. VIO 如何测试?
    2.当 SH+和 SH-短路时、U8的引脚6仍具有2.4mV 的电压输出。 这是什么原因
    3.为 TLE2037CD(U8)提供的工作电压:+VA=12V,-VA=-12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:  

    1. VIO 如何测试?
    2.当 SH+和 SH-短路时、U8的引脚6仍具有2.4mV 的电压输出。 原因是什么[/报价]

    下表是 Vos 电压( 以输入为基准)、它是一种缓冲器配置。  

    您的差分放大器的增益为65.934V/V、输出失调电压高达100uV*65.934V=6.59mV_max、您的测量值约为2.54mV、仅采用运算放大器配置就可以得出典型值(25uV*65.934 = 1.648mV)为6.59mV。   

    此 Vio 电压规格只是主要失调电压误差的一部分。  总偏移误差显示在下面的公式中、并且远远 低于最大值 此部件中可能存在的错误。 如果您使用 TLE2037AC 级、您的总失调电压误差会更小、但仍然存在。  

    这是我们在 Vos 主题中讲述的精密运算放大器视频系列。 请查看该应用手册。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=ti%20precision%20lab%20series&tisearch=universal_search

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond