This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:使用 SPICE 进行仿真的最大频率

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494618/opa858-maximum-frequency-for-simulation-with-spice

器件型号:OPA858

工具与软件:

您好!

我想根据 OPA858仿真具有极高带宽的 TIA。 我在 TIA 开发或模拟电路设计方面没有太多经验。

是否可以将 SPICE 用作频率高达500 MHz 的仿真工具? OPA858模型对于200 MHz 和500 MHz 之间的频率的精确度有多大?

提前感谢您的反馈。

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    您可能需要的带宽以及可以在仿真中实现的带宽。 不过、电路的带宽和稳定性在很大程度上取决于光电二极管电容和所需的跨阻增益。 就我们模型的精度而言、它在捕获与 PCB 上的整体器件性能相关的性能方面确实做得很好。 但是、根据我们的经验、需要进行一定程度的调整、因为大多数 SPICE 仿真器不会捕获现实世界的寄生效应、并且很难加以考虑、因为它取决于布局等因素。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复和解释。 这很有帮助。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    我们开发了 TIA 电路设计工具:  Analog Circuit Design Studio。  您可以为列表选择运算放大器、或者使用"Recommendation TIA"选项、该选项将建议您采用 TIA。 您可以插入所有必需的电路参数、并且可以看到输出参数、例如 TIA 带宽、稳定时间、噪声/ SNR、交流和瞬态响应。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的回复和 TIA 电路设计工具的链接。  非常有用、可以帮助设计和优化 TIA。

    此致、

    Roger