This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:输出无响应、最大输出、在成功校准后失败

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492549/pga309-output-unresponsive-maxed-out-fails-after-a-successful-calibration

器件型号:PGA309

工具与软件:

您好!

我们在多个设计中使用了 PGA309。 我们已经成功地使用多种材料等校准了它们,它们现已投入生产。 我们收到了客户的一些退货、其中注明输出"卡在高电平/最大值"。 我是分配给这项任务的电气工程师。 我已经完成了一些故障排除、并且确定问题始于 PGA309。 我还移除了 PGA309之后的所有其他组件、并观察到相同的结果。 电源看起来正常。 我开始想知道下一步该去哪里。  

我对 EEPROM 进行了解码、得出的值似乎是合理且正确的。 我观察到 PGA309和 EEPROM 之间的 I2C 通信是干净的。  

如果您给我发送一封电子邮件并提供您更喜欢的布局格式、我可以与 TI 共享原理图和布局。

谢谢!

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、  

    感谢您在 e2e 上发帖、请与我分享原理图和布局: carolina@ti.com 

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、  

    感谢您通过电子邮件提供原理图和布局。
    我将查看您的原理图、布局和报告、并在此处通过 E2E (由 OOW 提供)回复您。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、  

    感谢您的时间和耐心-我已经审阅了您发送的文件、并对可能发生的情况有一些理论。 请告诉我以下几点:  

    理论1 :在设备通电之前会意外施加电压、导致设备发生故障或损坏。  

    1. V+的值是什么?
    2. VSA/VSD (Q2的引脚3)处的电压是多少?
    3. 有 N 沟道 MOSFET 连接 V+和 VSA/VSD、V+和 Q2的引脚3之间的时序是多少? Q1的引脚3?

    在示波器上电时看到上述所有三项会非常有用。  

    理论2. :V+和电桥故障  

    1. PGA309的寄存器8的值是多少?  
      1. 器件内部的比较器需要上拉或下拉电阻器、它们是否位于不同的原理图中的其他位置? 如果不是、请将 C24/C17替换为10MΩ Ω 至1MΩ Ω-将串联电阻更改为0 Ω(R21、R9)、移除 C14 -仅限此测试。 有关更多详细信息、请参阅用户指南的第2.8节: PGA309用户指南(修订版 C)
    2. V+由哪里供电? 它是否具有与之相关的较大瞬态?  
    3. 您能否提供电桥传感器的数据表?

    祝你一切顺利!
    Carolina