This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:双向电流检测-26V 至+26V

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494589/ina240-bidirectional-current-sense--26v-to-26v

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: LMP8481

工具与软件:

您好!

我有一个双向电机、使用2、7mH 线圈和2欧姆电阻器进行仿真。通过具有26V 高侧和-26V 低侧的 H 桥控制该电机。

我需要测量从两个方向流经电阻的电流。 我可以使用 INA240 IC 执行此操作吗? 我可以使用更好的 IC 吗?

我是否可以用运算放大器电路来测量它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪些电源? LMP8481需要±30V (因为其最低输入电压为4V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果您使用单电源(例如5V)、我们的许多电流检测放大器将能够支持高侧(26V)测量。

    如果系统具有更复杂的电平转换方案(如 Clemens 建议的方案)、则相应选项也会针对低侧(-26V)打开。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢回复,我犯了一个错误,脉宽调制只有2.5安培通过电阻最大 因此、我想用3.3V ADC 来测量的电阻器正上方+5和-5V。 合适的 IC 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    5V 仍限制了器件的选择。 但是、我们有一些能够承受这种电压的器件。 这里是 完整的列表

    听起来共模电压将在5和-5V 之间切换、即 PWM 信号。 如果是、INA241可能是最佳选择。

    另一种选择是霍尔电流传感器。 凭借这些、您甚至不需要分流电阻器。 这里 列出了提供的产品

    此致

    Guang