This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:远程电压检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494577/ina228-remote-voltage-sensing

器件型号:INA228

工具与软件:

您好-

我正在使用 INA228、但我真的想遥感电压。  我正在检测负载路径中的电流、但电源位于几英寸接线的另一侧(并非总是同一条接线)。  是否可以使用 INA228或另一个支持遥感的数字传感器(精度相同)实现此目的?  我想-使用一个小电阻器绑定到局部感测-可能为10欧姆、然后遥感会将该电阻器分流出去。  

我的应用需要 UUT 的精密效率测量。  我们希望在正确的方向上提供任何帮助或指导。

谢谢!
Stu Hodge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 可以处理几英寸。

    如果您无法将 INA228放置在测量电阻器附近、则应将 IN+/IN−线路视为差分信号(将其布线在一起、如果连接电缆中、则为双绞线)、这样噪声将成为共模噪声(INA228具有高 CMRR)。

    我不明白"本地感"是什么、或者为什么要添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stu:

    我同意克莱门斯所说的话。 您无需将 INA228放在负载处、I2C 总线也无需特别短。 在器件放置方面有一定的灵活性。

    此致

    Guang