This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:测量单个交流相上的电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494023/ina199-measuring-current-on-single-ac-phase

器件型号:INA199
Thread 中讨论的其他器件: TMCS1123

工具与软件:

 希望在原理图中添加器件、以测量单相交流线路上的电流消耗。  根据应用手册、我可能会找到一些像 INA199这样的带有电流互感器的东西、但我想知道这是否仍是简化/建议的方法、或者是否有更完整的解决方案可用? 可以连接的器件。

美国和欧洲的墙壁电压:120和230V、60和50Hz

测量的电流:正常运行时为3.5A、最大值为10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、由于共模限制、您需要小心在交流环境中使用这些类型的产品。 本视频 将为您介绍各种负载配置、但您基本上必须在低侧使用其中一个器件、共模保持在这些合法范围内、以确保器件不会损坏(您还需要保持数据表性能的推荐额定值)

    对于交流应用、我们通常推荐使用 TMCS11xx 系列产品、例如 TMCS1123。 这些器件具有内置隔离功能、因此您能够跳过电流互感器并直接在线路上进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carolus、我观看了该视频、并 在我的设计中实现了 TMCS1107A1BQDRQ1、如下图所示、该设计是连接到 VFD /电机的120V/230V 线路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、  

    不用担心! 电路原理图看起来不错。 这里要记住一点:我们的第一代器件不包含环境磁场抑制功能、因此您需要非常小心地布置这些元件、以确保外部磁场不会耦合到您的测量中。 有关 TMCS110x 外部字段的更多信息(特别是第5节)、请查看此应用手册。 如果这被视为设计中的问题、那么此处灵敏度更高的 TMCS112x 可能是更好的选择、因为它具有固有的40dB 能力来抑制器件的外部磁场。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus、他非常乐于助人。 由于这个组件周围将有很多磁场、因此我将切换到 TMCS1126A5AQDVGR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、  

    听起来不错。 请告诉我们、在您推进设计过程中、我们还可以为您提供哪些帮助。