This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:单端至差动转换器电路咨询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496104/lmh6554-single-ended-to-differential-converter-circuit-consultation

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:ADS4249

工具与软件:

尊敬的工程师:

    我们使用 LHM6554设计一个电路、将单端信号转换为差分信号。电路原理图 如下所示。ADCVCM 为0.97V (来自 ADS4249)。当没有信号应用到模拟输入、时、模拟输入端有0.58V 直流电压。 请帮助我们确认0.58V 直流电压的来源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟输入的直流电压为0.53V 而非0.58V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟输入引脚上存在的直流电压来自器件输出端设置的 VOCM。  在不存在交流信号的情况下、输入端的直流电压是 Rf (200欧姆)和 Rg + Rt (91欧姆+ 30.1欧姆)之间的分压器的结果。  VOCM 直流电压通过 FB 引脚出现、并在 IN-处产生直流电压。  由于运算放大器端子之间存在虚拟短路、IN-处的直流电压也存在于 IN+处。

    此致!

    ALEC